AKD-C Display Codes

Während des Betriebs zeigt der Servoverstärker je nach Status die folgenden Codes an: Der AKD-C besitzt eine einstellige Siebensegmentanzeige. Alle Codes mit mehr als einer Stelle werden sequentiell angezeigt.

Anzeigecode

Status

Keine Systemleistung (Einschaltrelais offen).

Strang Betriebsspannung nicht erreicht (Einschaltrelais geschlossen). AKD-Ns können nicht freigegeben werden. AKD-C hat einen Fehler, der die AKD-Ns anbschaltet und die Stränge deaktiviert.

Stränge haben Betriebsspannung und Antriebe gesperrt. AKD-Ns können nicht freigegeben werden. AKD-C hat einen Fehler, der nur die Überwachung der Steuerteiltemperatur der AKD-N's deaktiviert.

Stränge haben Betriebsspannung und Antriebe arbeiten. Alle AKD-Ns können freigegeben werden. AKD-C hat keinen Fehler und die Stränge haben Betriebsspannung.
+ [3-stelliger Blinkcode]

Fehler (siehe Fehler- und Warnmeldungen)

+ [3-stelliger Blinkcode]

Warnung (siehe Fehler- und Warnmeldungen)

+ [IP-Adresse]

Anzeige der IP-Adresse des Servoverstärkers

Eingeschaltet, lädt FPGA. Wenn die Anzeige mit diesem Code einfriert, sind Monitor- und Betriebs-FPGA fehlerhaft.

Servoverstärker freigegeben

Download Code.

Spezialmodus: Burn-In

Kernel Fehler.
Lädt Boot-FPGA.
Boot Software vollständig, wartet auf Betriebs SW zum Starten.